This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61048:TLV61048进行的 TI PSpice 仿真

Guru**** 2508775 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226984/tlv61048-pspice-for-ti-simultion-by-tlv61048

器件型号:TLV61048

您好!

我正在使用  TLV61048进行 PSPICE for TI 的3.3V 输入/12V 输出应用仿真,但无法获得预期结果。

通过故障排除, FB 电压的仿真结果仅为0.55V(粉色迹线) ,而 数据表的值为0.8V。

因此、我想知道 PSpice 模型是否具有正确的参数。 但我不知道如何检查它,因为数据是 加密的。

如果任何授权的人都能为我检查它、它就会被提及。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仿真似乎有什么问题、感谢您的提醒。

    您可以使用 TINA 模型、也可以让我们对 EVM 进行波形测试。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    感谢你的评分
    如果 PSpice 模型确实存在某些问题、是否会由 TI 团队进行修改? 什么时候发布呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉回复晚了。

    这些车型将定期更新、可能是一两个月。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,有虫子
    感谢您的信息。

    至于 pspice 模型 TLV61048, 在 EVM 上确认模型或波形测试是否有任何进展?
    在进行下一步前、我想弄清楚模型是否运行正常。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、xiansung:

    为了说明真相、 未加密模型在确认后是正确的、 加密过程可能有问题。

    更新新模型需要很长时间。

    您能否告诉我您希望在 EVM 上测试哪个波形? 我可以为您准备一个测试。

    此外、建议您应用 EVM 进行一些测试。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fergus

    感谢您的更新信息。

    由于模型更新可能需要一些时间、因此我更喜欢使用 EVM 来实现进一步的应用和测试。

    感谢您的建议和支持!