This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024:OUTx 引脚上的 OVP

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5024, LP5861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229328/lp5024-ovp-at-outx-pins

器件型号:LP5024
主题中讨论的其他器件: LP5861

大家好、

LP5024的 OUTx 引脚是否仅支持最大5.5V 的绝对电压? 是否没有 OVP、对吗?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    OUTx 引脚可以处理高达6V 的电压、并且 LP50xx 系列没有 OVP 保护。

    如果您正在寻找具有 LOD/LSD 保护的器件、可以查看 LP586x 系列。

    LP5861具有18通道和更精确的调光控制。

    谢谢!
    伊夫斯.