This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288-Q1:UVLO 行为

Guru**** 2540070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225327/tps55288-q1-uvlo-behaviour

器件型号:TPS55288-Q1

我对发生 UVLO 情况时 TPS55288-Q1的行为有疑问。

我的设计基于标称电压为3.2V 的 LiFePO4电池、这意味着我将操作转换器以接近其2.7V 的下限值。  我有点困惑的是、如果启用了转换器并且开关工作正常、但如果我 增加负载、直到 VIN 降至2.7V 的最小值 、则转换器会切断 。  当负载为几瓦左右时、通常会发生这种情况。  这是在该低输入电压下的预期结果、但不重要的是如何使转换器再次运行。  发生这种情况时、转换器基本上会复位并失去输出设置和状态。  我仍然可以通过 i2c 正常进行通信、但无法开始切换并打开输出。  使能引脚始终保持在3.3V。  如果我 查询模式和状态寄存器、它们看起来都不错、并且显示输出已启用、但没有启用。  如果我将输入电压升高到4V 左右、它仍然无法自行启动、但如果我重新运行寄存器设置、它将再次开始工作。 这是否正常?  

读取数据表中有关 UVLO 的部分、可以使用电阻分压器调整迟滞、但我只是在该使能引脚上馈入3.3V 电压、它应该没有迟滞、并应该在达到或 高于2.7V 的最小值时重新开启、 考虑的因素 

。 我在这里缺少什么吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shaun:

    感谢您的联系。

    当您重新启动器件时、是否将 OE 位设置为1? 那么可以启用输出。

    Vin 电压还具有 UVLO 功能、您可以在数据表上找到它。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shaun:

    我们三周没有收到您的最新消息、因此我假设问题已经得到解答、问题已经解决。

    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。

    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    布莱斯