This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18511KTT:CSD58864Q5D

Guru**** 2812395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227086/csd18511ktt-csd58864q5d

器件型号:CSD18511KTT
主题中讨论的其他器件:CSD58864Q5D

您好!

我是否可以知道 不会为新设计推荐 CSD58864Q5D?

我的客户反馈、他 在一些参考设计中找到了 CSD58864Q5D、但在 TI 网站上找不到相关文档。

是否可以 长期销售此器件? 有任何推荐的替代方案吗?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    感谢您的咨询。

    CSD58864Q5D 是一个内部器件型号、不能共享该器件的特定规格。

    此器件不应出现在参考设计中、请您提供相关详细信息以便进行更正。

    一旦你提供了这个,我就可以建议一个可以使用的接近的替代方案。

    非常感谢

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    再次感谢您关注 TI FET。 跟进以查看您的问题是否已解决。 请联系我们。 如果我们没有收到响应、我们将假定您的问题已得到解决、然后关闭此主题。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我看到您一直通过常规电子邮件直接与 Chris 沟通、您的问题似乎已得到解决。 我将关闭该主题。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是的、我们已澄清器件型号、谢谢您!

    杰夫