This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61372:连接电机至输出

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228978/tps61372-connect-motor-to-output

器件型号:TPS61372

您好!

我想向您介绍 TPS61372。
规格如下。
我假设电机将连接到 VOUT、但是否有任何问题?
如果向 VOUT 施加反电动势是可以的吗?

(规范)
输入电压:2.5V 至5.5V
VOUT:6V
输出电流:600mA

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

     规格 对于器件来说是合适的。

    对于反电动势、如果最大电压低于16V 则可以。

    此致

    费格斯