This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:读取 MAC 寄存器时得到错误的值

Guru**** 2782175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229390/bq34110-getting-wrong-value-when-reading-mac-register

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我正在尝试如何访问闪存、但无法获得有意义的结果。

我将0x00 0x40写入 MAC (0x3E、0x3F)、然后我尝试读取 MAC、以确认0x00和0x40已正确设置、但最终得到0x20、0x71

请参阅所附的屏幕截图。 我的设备已完全访问。 我怎么了?

谢谢

克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    最简单的方法是比较从 bqStudio 捕获的同一个事务。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能奢侈地使用 BqStudio、因为这是嵌入式系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎你需要设置读取和写入之间的延迟(在我的例子中为100ms)、否则数据未就绪。