This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:GPIO 配置? PDOx、I2Cm MCU

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227898/tps25750-gpio-configuration-pdox-i2cm-mcu

器件型号:TPS25750

您好!  

如何 将 GPIOx 配置为 PDOx 来控制 MOS (如下图所示)?

我可以通过 MCU 使用 I2Cm 进行配置吗?   

正是通过 MCU 和 PD 控制器连接 D+和 D-吗?

谢谢。

此致、

Ahmed。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我会检讨你的查询,并于明日由 EOB 向你提供最新资料。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner Gillette:

    感谢您的答复。

    我期待 明天能收到您的最新消息。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.选择"Advanced configuration"、选择"IO Config"、选择所需的 GPIO、然后在事件"sourcepdoxcontract_port1"中选择所需的 PDO (如下图所示:

    2.是的、TPS25750 TRM 的第3.3节详细介绍了可用于从 MCU 将补丁捆绑包加载到 TPS25750的补丁突发模式任务: https://www.ti.com/lit/ug/slvuc05a/slvuc05a.pdf

    3.如果您使用的是 USB 数据,那么您会如图所示连接 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Conner Gillette  

    感谢您之前的答复。

    它成功解决了我的问题。 我还有一个关于我的16节电池 BMS (电池管理系统)的问题。

    我打算仅将 PD (电力输送) Type-C 电源用于手机或 PC 的充电用途...

    电池电压为67.2V、我计划采用能够提供5A 电流的直流/直流降压转换器(如我的初始问题中的图1所示)。

    下面是我的查询:

    对于此应用是否有更好的船舶参考或其他解决方案建议?

    2-有必要将 EEPROM 与 TPS25750结合使用,还是使用 MCU 就足够了?

    我可以将 I2C 主设备和 I2C 从设备连接到同一个 I2C MCU 吗?

    再次感谢您、  

    此致、

    艾哈迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    1.我建议为您的直流/直流转换器创建一个线程、以便我们的电池充电团队可以提供反馈。

    2.无需 EEPROM,MCU 就足够了。

    3.是的。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner Gillette:

    我要对你的迅速反应和宝贵援助表示感谢。

    您的输入已成功解决我的问题。

    现在、我将继续在论坛上提出有关此特定设计的直流/直流充电电池的新问题、

    再次感谢您的持续支持。

    此致、

    Ahmed。