This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54J061:具有0 Ω/10 Ω 连接的远程/本地感测

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54J061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227834/tps54j061-remote-local-sense-with-0ohm-10ohm-connection

器件型号:TPS54J061

专家、您好!

TPS54J061是否支持感测电阻差为0 Ω/10 Ω 的远程/本地感测? 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Ann:

    TPS54J061不支持遥感。

    如果能够解决您的问题、请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、

    伊扎克·博卢里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    我将客户原理图和布局的电子邮件发送给您。 您能检查一下我们是否可以做到吗? 谢谢!

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!  

    我将关闭此帖子并通过电子邮件回复。  

    谢谢!  

    Tahar