This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:自动电源选择、PoE 上电延迟-不无缝

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228381/tps2121-automatic-supply-selection-poe-power-up-delay---not-seamless

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: Strike

我想使用 TPS2121在9.5V 外部电源或配置为9.5V 的 PoE 之间进行选择。  此应用与数据表图10.9使用 XCOMP 自动切换的区别在于、PoE 电源在存在外部9.5V 时不会通电。  存在外部9.5V 将会通过光电隔离器关闭 PoE。

因此、在 IN1外部9.5V 变为低电平时、负载将在一秒钟内无电、PoE 将在 PSE 开关检测并分类负载后上电、然后 IN2将变为有效、从而使 TPS2121选择 IN2。

应首选 IN1外部电源、因此我所需确保向 OV1 (IN1)提供电压的分压器是否应高于 CP2 (IN2)上分压器提供的电压?  这将涵盖从较低优先级的 IN2运行、然后连接 IN1外部9.5V、导致从 IN2切换到 IN1先断后合、以及通过外部光电隔离器关断 PoE IN2的情况。

我知道如何使用 TVS 来抑制 IN1、2个电源由于上游串联电感而产生的电压瞬变。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clay:

    根据您的问题、我不完全确定您的设置。 您是否认为当 IN1丢失时、还有时间也丢失 IN2? 对于器件来说、这不是问题。 在这段时间和切换时间内、您将没有任何器件为您的负载供电。  

    为了使 IN1成为首选方案、您需要通过分压器将 PR1连接到 IN1。 在此配置中、将选择 IN1、直到 PR1降至 CP2以下。 以下常见问题解答对其进行了进一步说明: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023453/faq-tps2121-how-do-i-achieve-a-seamless-power-switchover-using-ti-s-power-mux-devices 

    我还附上了一个设计计算器来协助您进行 TPS2121设计:  

    e2e.ti.com/.../TPS2121-PR1-CP2-Calc-E2Ev2.xlsx

    如果您有一个上游串联电感或希望防止 ESD 冲击、我建议使用 TVS 二极管。  

    我们确实进行了 OV 电压测试、但测试假设瞬态比 ESD 冲击长得多。
    除了使用 TVS 二极管等专用瞬态抑制器件外、没有其他方法可以保护器件免受 ESD 瞬态的影响。

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定未加密 PSPICE 模型的保真度。  我看到在两个9.5V 电源上没有电流消耗。  我不明白为什么输出电压不跟踪高达21.8V 的编程过压限值的输入。  IN1和 IN2之间的切换行为似乎是合理的、不能实现无缝切换、因为检测到 PoE 需要一秒钟才能开启。  而且我不打算在存在外部电源的情况下让 PoE 能够工作、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clay:  

    图形的工作方式符合预期。 输入电流不足的原因可能是在电感器上进行了测量。  

    请测量 R3和 R4、以查看这是否可以解决问题。  

    此致、  

    伊丽莎白