This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:CUV 截止值过高

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228920/bq77915-cuv-cutoff-is-too-high

器件型号:BQ77915

大家好、

我有一个客户对使用 BQ77915感兴趣。 但是 CUV 截止值太高、客户需要2.4或2.5左右。

是否有任何其他建议来满足此规格?

请告知。  

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:  

    初级保护而言、除非使用具有可配置阈值的监控器、否则不会有其他解决方案。 保护器在出厂时已经过编程、因此所有可用型号都清晰地显示在 OPN 列表上。  

    BQ7791506能否正常工作? 它正好处于2.5V UV 电压下。  

    或者、如果不需要电池平衡、则 BQ7790509或 BQ7790521是可行的选项(也是2.5V UV)。  

    此致!  

    -Luis Torres