This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:低侧驱动器中的 OUTB 引脚和 VSSB 引脚之间短路。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21550, UCC21551, UCC21520, TIDA-00366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228970/ucc21520-short-circuit-between-outb-pin-and-vssb-pin-in-the-low-side-driver

器件型号:UCC21520
主题中讨论的其他器件: TIDA-00366、UCC21550、UCC21551

您好,支持者,

我在半桥三相使用 UCC21520来控制电机。 最初、一切都正常运行、但会出现意外的误差(低侧驱动器中 OUTB 引脚和 VSSB 引脚之间短路)。 我不知道为什么会发生这种情况。 有人可以出于某种原因帮助我吗?

这是我的设计(参考来自 TIDA-00366)

感谢大家、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phan、您好!

    如果它在短时间内正常运行、您或许能够在发生损坏之前更换器件并捕获一些有价值的波形。

    您可以测量栅极电压的输出电压吗? 它可能具有一些谐振、从而导致过压。 在这种情况下、您可能需要减小到栅极的距离。  

    我们将发布称为 UCC21551器件的更新样片。 在该器件的整个生命周期中、它根据客户问题进行了很多改进。 具有禁用引脚的版本 UCC21550将在年底发布、但是您也许可以修改您的电路板、在此期间使用此使能引脚样片版本。

    此致、

    肖恩