This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A78:适用于输出电压12V 应用

Guru**** 2511065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A78, TPS7A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228959/tps7a78-for-vout-12v-application

器件型号:TPS7A78

您好!

如果我需要提供替代器件、则我的客户使用 MPS MP100L。 你有没有更好的建议?

TPS7A78似乎只能提供高达5V 的输出电压。

https://www.monolithicpower.com/en/documentview/productdocument/index/version/2/document_type/Datasheet/lang/en/sku/MP100L/document_id/11/

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    竞争对手的 MP100L 是一款具有内部 LDO 的离线稳压器、可调节12V 电压并提供20mA。 我会 根据内部 LDO 的信息和 IF 电源电压<18V 的情况推荐 TPS7A24。 如果需要交流/直流稳压器、那么 TPS7A78是我们的唯一选择。

    此致!

    T·尤尼泽