This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:BQ27Z746EVM 用户指南、了解 J16 -外部使能(enab):

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228629/bq27z746-bq27z746evm-user-guide-understanding-j16---external-enable-enab

器件型号:BQ27Z746

您好!

在我的 BQ27Z746应用中、 可用的电池连接器引脚数量有限、因此、我将避免  通过连接实现主机 对使能引脚的控制。

我注意到、在 BQ27Z746EVM 用户指南中有一根跳线、用于将使能引脚连接到 SDA。 我 正在努力了解这是如何工作的。

SDA 引脚通常被主机上拉电阻拉高是否会导致问题?  

对于我的应用、极低的功耗并不是必需的、因此或许最好将使能引脚接地?

从  BQ27Z746参考 手册中可以看出、 从睡眠模式或运输模式的激活或退出似乎不依赖于使能 引脚、因此 即使 将使能引脚接地、也应该可以访问这些模式?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 还具有用于超低功耗运输模式的连接、因此必须根据使用情况设置跳线设置。 选择电阻器以在 ENAB 引脚上获得正确的电压、这足够了。 请注意、芯片内部有一个弱上拉电阻。