This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:是否能够在只能访问高侧2s 电压时使用监测计?

Guru**** 2529900 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229308/bq28z620-able-to-use-gauge-when-only-able-to-access-high-side-2s-voltage

器件型号:BQ28Z620
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100

嗨!

我能否在没有中间电压(4.2V)的情况下只能看到高电压(8.4V)时使用该测量仪表?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732460/bq28z610-hw-setup-of-bq28z610-for-2s-li-cell 让我觉得不是

谢谢。

卡梅伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    bq28z620并不是以这种方式设计的。 电芯保护和平衡功能会导致问题。

    bq34z100 最适合此类用例。