This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952自主恢复

Guru**** 2609665 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228591/bq76952-bq76952-autonomous-recovery

器件型号:BQ76952

大家好、

我的客户希望将 BQ76952配置为完全自主的恢复模式、因为发生 OCD1时、他们将

OCD1:阈值= 2 (4mV)

OCD1:延迟= 4 (19.8ms)

OCD:恢复阈值=-100mA

Protections:Recovery:Time= 10s

Mfg Status Init[FET_EN]= 1

但是、发生 OCD1时、BQ76952会在60ms 后关闭 DEFT、这比预期延迟晚。

此外、即使充电电流超过100mA 达10秒、它也不会再次开启 DFET (无法自主恢复)。

我们在这里错过了哪些设置吗?

此致、

查尔斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    但是,当发生 OCD1时,BQ76952将在60ms 后关闭偏移,这晚于预期延迟。

    什么是 DSG FET 保护 A 设置为? 如果此寄存器未设置为0xE4、则 DSG FET 可能需要长达250ms 的时间来关闭。 从技术角度而言、将其设置为该值可绕过固件延迟。

    此外,即使充电电流超过100mA 10秒,它也不会再次开启 DFET (无法自主恢复)。

    此处可能会发生两件事情。  

    1-我看到 OCD:Recovery Threshold 设置为负数。  他们可以把它改为正面吗? 恢复在充电电流(正电流)下发生。  它应该可用于-100 mA、但这可能会 令人困惑、因为此时您在告诉固件以-99 mA 电流 或更高的电流恢复 FET 的状态。 将其更改为100 mA、看看它是否解决了问题。

    OCDL 锁存计数器可能会递增、并且在锁存计数器下降至零之前、器件不会完全恢复。 请参阅下面的  



    如果不使用 OCD2和 OCD3、您可以在  设置:Protection:Enabled Protections C:[OCDL]

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我的客户已将 DSG FET Protections A 设置为0xE4、并将恢复阈值从-100mA 更改为100mA 、但是他们发现恢复阈值实际上是200mA (充电电流)、它与设置不一致、这是什么可能的原因? BTW、无论恢复电流阈值如何、都可以在固定的一段时间(like10s)后设置 BQ76952从 OCD1恢复吗?

    此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    200mA 是的默认值 OCD:恢复阈值 。 他们是否会读回以检查设置是否已相应更改?  

    此处还可能导致问题的是我在之前的回复中介绍的 OCDL 锁存计数器。

    我建议他们阅读这篇文章 常见问题来了解 OCD1、2、3的工作原理。 请更加注意最后一段(可能会发生这种情况)。 它们使用的是 OCD2、OCD3还是 SCD? 我会禁用不使用的保护功能以避免延迟。

    此致、
    何塞·库索