This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023-2NBEVM:输出电压调节问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023, TL432, LMV431, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226245/lm5023-2nbevm-problem-with-output-voltage-regulation

器件型号:LM5023-2NBEVM
主题中讨论的其他器件:LMV431、LM5023、 TL431、TL432

您好!  

我正在使用的设计与 LM5023 65W 评估板类似。 在此设计中、我已将并联电压稳压器从 LMV431 (参考电压:1.25V)更改为 TL431 (参考电压:2.5V)。 保持其他元件与评估板中建议的相同。  

对于19V 输出、我使用电阻为120k Ω 和18k Ω 的分压器电路在 TL431的基准引脚处提供大约2.5V、如下图所示。

TINA 仿真运行正常、符合预期、并在基准电压引脚上获得2.49V、如下图所示。

但在 PCB 上施加相同的电路时、输出电压调节为3.8V 而不是19V。 即使 TL431电压基准引脚上的电压也大约为1.8V、而不是2.5V。    

当我通过从外部向 MOSFET 的栅极提供固定占空比来检查转换器时、工厂侧工作正常。 问题可能出在反馈环路上。

请帮我解决这个问题。

此致、  

拉杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、  

    感谢您关注 LM5023 QR 反激式控制器。  

    我认为主要问题是、 TL431针对 REF 和阴极的引脚编号分配与 LMV431的引脚编号分配相反。
    您可能需要使用 TL432稳压器来进入 LMV431占用空间。  
    在获得正确的器件之前、您可以将 TL431倒置放置在焊盘上、并使用焊锡块将焊盘连接到焊盘的腿、从而对此进行测试。
    验证正确操作后、您可以决定下一步要做什么。  

    除此之外、我 建议 在光耦合器二极管上添加一个560欧姆电阻器、以便为 TL43x 所需的更高偏置电流提供路径。  
    如果没有该电阻器、TL43x 将通过二极管消耗一些电流、这可能会限制转换器提供全输出功率的能力。   

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich 您好、

    感谢您的回复。

    我已经注意到占用空间是问题所在。 然后、 以正确的配置将 TL431穿过孔、但之后我的输出电压会稳定在15.6V 而不是19V 左右。 (光耦合器二极管两端无任何并联电阻器)

    我还按照您的建议添加了一个549Ohm 电阻器、但在本例中、输出电压达到19V、然后逐渐下降至0V。 我认为在这种情况下触发了一些保护。

    此致、

    拉杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、  

    如果光二极管两端没有549电阻器、TL431必须通过光二极管(而不是在其周围)提供偏置电流、然后该偏置电流会通过光耦合器的 CTR 反射到中的初级 COMP。  如果 CTR 为高电平、它会将 COMP 拉至低电平、这会限制每个开关周期的峰值电流以及次级侧可输送的能量。  这就是不使用并联电阻器时只能看到~15.6V 的原因。    
    添加偏置电阻器可将二极管周围的偏置电流分流、并允许 COMP 在启动和满载运行期间保持高电平。  

    我同意您的19V 启动可能会达到保护极限。  您将其描述为上升至19V、然后在不重复的情况下下降至零。  LM5023 OVP 是一种锁存故障、需要 VDD 下降至小于5V 才能复位。  在3V 阈值时、QR 引脚上检测到 OVP。  您的原理图中没有匝数比信息。  我建议您根据 QR 上的电阻值和变压器的次级到辅助匝数比检查实际电路的 OV 阈值、并根据需要进行调整。  

    根据系统条件、您的反馈环路可能会有一些过冲、因为上面显示的补偿值是 LM5023 EVM 板的补偿值、但可能不适合您的实际电路、这已经从 EVM 进行了修改。  如果将 OVP 设置得相当高(但仍在组件额定值范围内)、则可以检查环路响应中的过冲、修改补偿以适当地抑制响应、然后将 OVP 重置到更好的保护级别。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich 您好、  

    谢谢详细的解释。 我认为现在使用 LMV431进行首次测试是更好的选择、因为这样会减少增加任何元件。

    谢谢。此致、

    拉杰