This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28781-Q1:CM 扼流圈之前与之后的反馈信号

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228858/ucc28781-q1-feedback-signal-before-vs-after-cm-choke

器件型号:UCC28781-Q1
主题中讨论的其他器件:TL431

您好、TI!

将电压反馈信号 "L403"放置在 VOUT 之后是否是好主意? 目前它位于 CM 扼流圈之前、但它使多边形覆铜+展频了嘈杂的路径。 最好 使用干净的"24V_PWR_SW"、而是将 TL431处的 GND 更改为 GND_SPC、

你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在 L403之后、控制对象传递函数将至少高出两个订单、这需要更复杂的补偿网络。

    在实践中、您需要决定要处理哪种复杂情况。

    大多数应用仍会在 L403之前连接反馈以简化补偿网络、因为与额外网络和补偿启用相比、布局要简单得多。

    但您可以选择尝试查看您是否认为自己还可以、是否应该擅长调整补偿(环路增益、幅度、相位、交叉 f 等)、 设计与布局设计进行比较时、您需要考虑以下几点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢洪

    我没有意识到它会如此复杂。 简单来说、如果在 L403之后连接输出电压、该输出电压会如何变化? 它是否会开始变得不稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在 L403之后连接该器件并且您没有调节环路补偿、则输出电压可能会不稳定、或没有足够的相位裕度。