This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C230:引导后、输出将继续增加且无法稳定

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224556/tps56c230-after-boot-the-output-will-continue-to-climb-and-cannot-be-stabilized

器件型号:TPS56C230

您好 TI

当我启动它时、输出在达到设定值后将继续上升。 我可以检查一下这些器件吗? 我所做的实验如下、看起来 TPS56C230存在一些问题
1.将 Vsense 直接连接回 PR18、而不通过 PCB。
2.将输出电容从焊盘上跳出并重新连接 VSENSE。

Br、

德伦  

e2e.ti.com/.../2620.tps56c230.pdfe2e.ti.com/.../N870_5F00_SOM-CARD_2D00_0316b.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以更改为 Eco-mode 或将电感器增加到0.68uH、以检查是否有帮助。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,玉成

    之后、我尝试确认每个外设组件的正确性。 Rlower 电阻在生产过程中使用了8.x K 欧姆电阻。 在我将其调整回10K 后、它可以正常工作。

    但无论如何、我仍然担心我的设计有什么问题、因为即使使用错误的分压器电阻、输出也应该是固定值、为什么看起来无法在特定的电压下固定?

    BR、Delun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Delun:

    余昌将检查您的问题并尽快答复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Delun、您好。当使用8.xk 时、上电阻器也已更改、以保持输出电压为0.8V、对吧?

    您是否比较了较低电阻器变化前后的开关波形?  

    我明天将回顾布局、担心在 FCCM 模式下由于电感器较小而触发负 OC 保护、这就是我要求您更改为 Eco 模式或增加电感器尝试的原因。  

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,裕昌

    因为在启动阶段、我只先检查电压电平、这不是我预期的设置、所以上电阻器仍然保持在3.32K、我只是不小心发现 EMS 工厂使用了错误的 Rlow、我发现了这种不稳定的现象。

    我已经尝试切换到 ECO 模式并切换扼流圈。 在8.XK 中、电压会继续升高、但我不认为这会是 OC 触发的情况、因为输出电压会增加、功率不会切断。

    或者、56c230是否有最小 Rlower 限制? (经度取决于内部比较器?)

    BR、Delun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Delun、我记得 对于较低电阻器没有10K 的低限制、我明天会尝试参加电路板。

    我的意思是触发 NOC、负 OC、如果 IC 以 FCCM 模式工作、电感器较小、则可能触发负 OC、这将导致高侧 FET 意外导通、这可能导致 Vout 高于正常水平。

    我检查了布局、似乎 PMIC 的开关节点接近于反馈网络、因此不确定是否有一些噪声耦合。 尝试过禁用 PMIC 了吗?

    另一个是在使用8.xk 下部电阻器时、请尝试更改上部电阻器以使 Vout 保持为0.8V、并检查问题是否仍然消失...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yudchang:

    我曾尝试将上部电阻调整到2.74k、但没有改善。
    此外、我无法暂时断开 PMIC、所以我将 FB 从 PCB 上跳出(也包括上/下电阻器)、但同样的情况没有改善。

    Br、

    德伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Delun、您仍会尝试禁用 PMIC 或使该通道不工作、例如移除电感器或进入保护状态...

    此外、您可以尝试更改10K 以下的较低电阻值、以尝试如果所有值都触发问题、例如5k、3k。

    还有一个问题、软启动结束后的结束电压是多少? 它会稳定吗?

    我明天要尝试使用更小的电阻器来再次检查 EVM、以使用更低的 RFB。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,裕昌

    当我移除电感器时也会发生同样的情况。
    软启动完成后、VBOOT 电压正确、但它将继续缓慢地上升到1.2V 左右、然后停止。

    BR、Delun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Delun,

    奇怪的是、目前 似乎只增加了较低电阻器、问题就可以解决、对吧?

    我会发现一个 EVM 尝试相同的配置、但很抱歉现在没有可用的 EVM。

    我重新检查了原理图、您能否检查是否卸下 PC40、并检查8.xk 电阻器是否仍然出现问题?   

    前面讲过、如果你对正常启动和异常启动(完整过程)有比较波形、请分享查看、捕捉 Vout/SS/SW/VIN、放大和缩小。

    最后我会检查是否有可能让56c230工作是独立的、停用所有其他的硬件、只是会确认这是由56C230电路本身引起的。

    裕昌