您好 TI
当我启动它时、输出在达到设定值后将继续上升。 我可以检查一下这些器件吗? 我所做的实验如下、看起来 TPS56C230存在一些问题
1.将 Vsense 直接连接回 PR18、而不通过 PCB。
2.将输出电容从焊盘上跳出并重新连接 VSENSE。
Br、
德伦


e2e.ti.com/.../2620.tps56c230.pdfe2e.ti.com/.../N870_5F00_SOM-CARD_2D00_0316b.brd
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI
当我启动它时、输出在达到设定值后将继续上升。 我可以检查一下这些器件吗? 我所做的实验如下、看起来 TPS56C230存在一些问题
1.将 Vsense 直接连接回 PR18、而不通过 PCB。
2.将输出电容从焊盘上跳出并重新连接 VSENSE。
Br、
德伦


e2e.ti.com/.../2620.tps56c230.pdfe2e.ti.com/.../N870_5F00_SOM-CARD_2D00_0316b.brd
你好,裕昌
因为在启动阶段、我只先检查电压电平、这不是我预期的设置、所以上电阻器仍然保持在3.32K、我只是不小心发现 EMS 工厂使用了错误的 Rlow、我发现了这种不稳定的现象。
我已经尝试切换到 ECO 模式并切换扼流圈。 在8.XK 中、电压会继续升高、但我不认为这会是 OC 触发的情况、因为输出电压会增加、功率不会切断。
或者、56c230是否有最小 Rlower 限制? (经度取决于内部比较器?)
BR、Delun
Delun、我记得 对于较低电阻器没有10K 的低限制、我明天会尝试参加电路板。
我的意思是触发 NOC、负 OC、如果 IC 以 FCCM 模式工作、电感器较小、则可能触发负 OC、这将导致高侧 FET 意外导通、这可能导致 Vout 高于正常水平。
我检查了布局、似乎 PMIC 的开关节点接近于反馈网络、因此不确定是否有一些噪声耦合。 尝试过禁用 PMIC 了吗?
另一个是在使用8.xk 下部电阻器时、请尝试更改上部电阻器以使 Vout 保持为0.8V、并检查问题是否仍然消失...

Delun,
奇怪的是、目前 似乎只增加了较低电阻器、问题就可以解决、对吧?
我会发现一个 EVM 尝试相同的配置、但很抱歉现在没有可用的 EVM。
我重新检查了原理图、您能否检查是否卸下 PC40、并检查8.xk 电阻器是否仍然出现问题?
前面讲过、如果你对正常启动和异常启动(完整过程)有比较波形、请分享查看、捕捉 Vout/SS/SW/VIN、放大和缩小。
最后我会检查是否有可能让56c230工作是独立的、停用所有其他的硬件、只是会确认这是由56C230电路本身引起的。
裕昌