This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340B-Q1:TPS54340B-Q1的输出会加倍。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54340B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227724/tps54340b-q1-tps54340b-q1-output-is-getting-doubled

器件型号:TPS54340B-Q1

您好!

我正在使用 TPS54340B-Q1将24V 直流 电压转换为5V 直流电压、负载电流为3A。

对于5V 输出、我将在输出上获得9.3V 的电压。

请帮助我纠正此问题、请参阅以下原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suryakant、您好!

    您能否提供任何显示启动、稳态(VIN、VOUT (C8和输出端)、SW 节点和 COMP 开关周期为3-5个的波形? 缩小视图也会有所帮助。  

    我在等待答复,

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好!

    感谢您的及时响应。

    请查看随附的波形。

    正在等待您的回应。

    Startup_Vin_ 5.11Vout@C8Startup_Vin_ 5.11Vout@C8_ZoomOutSteady_Vin_Vout@C8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suryakant、您好!

    您能提供您的布局吗? 您的 COMP 引脚电压超过 COMP 绝对最大值、因此有缩放问题、或器件确实损坏。

    此外、我注意到您的 SW 节点不是特别稳定。 这可能源于您的补偿网络、但我们应一步一步地进行介绍。  

    此致、

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好!

    感谢您的答复。

    我们重新捕获了全新组装的 PCB 和 PCB 光绘上的 COMP 和开关波形。

    附加了开关和比较器两个波形和各个波形、供您参考。

    等待您的响应。

    Steady_IndividualSwitche2e.ti.com/.../Gerber-for-RTU_5F00_WP500_5F00_PS_5F00_vias-open.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suryakant、您好!

    感谢提供波形。 我所担心的主要问题是 COMP 看起来在绝对最大值范围内、然后在使用 SW 进行探测时、它会变得非常嘈杂。 无论哪种方式、我认为它看起来都非常不稳定、所以我来看看布局。 请花几天时间进行查看。  

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好!

    感谢您的答复。

    我将等待您的反馈。