This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563231:整个温度范围(-40到+125度)的基准电压偏差

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228486/tps563231-reference-voltage-deviation-for-entire-temperature-range--40-to-125deg

器件型号:TPS563231

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS563231、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——  

TPS563231 在25°C 处指定了基准电压(VREF)的最小值和最大值。

另一方面、仅列出了整个温度范围(-40°C 至+125°C)的典型值。

您能告诉我 -40°C 与+125°C 的基准电压偏差是多少吗?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们下周早些时候会再见、

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yudchang:

    感谢您的答复。

    期待您的回答。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,信一

    最小值为592mV、最大值为612mV。 希望这对您有所帮助。

    BRS

    红宝石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    感谢您的答复。

    整个温度范围最小值592mV ~最大值612mV 的技术规格等于或者优于室温(+25deg)技术规格(588~612mV)。

    有什么问题吗?

    我想、室温下的特性比数据表更好、没有问题。

    但我是问以防万一。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,信一

    实际上、我查看了我们的历史测试数据、25°C 以下的输出电压基准精度更严格。 数据表似乎规格宽松。 因此使用该器件没有问题。 没错、在室温下的精度应会更好。

    希望这对您有所帮助。

    BRS

    红宝石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    感谢您的答复。

    我了解。

    我会分享所有温度范围的基准电压偏差为 592mV ~ 612mV。

    而25摄氏度的实际基准电压更为严格。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,信 

    请与客户分享 588~612mV、与数据表中的值相同。 如果他们有疑虑、可以告诉客户实际精度更严格。

    希望这对您有所帮助。

    BRS

    红宝石