This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193-Q1:我尝试在 PSpice 中模拟 TPS61193-Q1、但未获得输出

Guru**** 2592520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61193, TPS61193-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227682/tps61193-q1-i-am-trying-to-siumulate-the-tps61193-q1-in-pspice-but-not-getting-output

器件型号:TPS61193-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61193

我已经构建了中使用的同一个电路、  中的 TPS61193/Q1评估模块 PSpice、如下所示、用于检查模型是否正常工作。

我的 PSpice 仿真电路如下所示

PSpice 仿真电路的输出波形

您可以看到、我将获得5V 的输出、并将其作为输入、

启用 PINT 电压为5V、但故障引脚上的电压为499uV、这意味着 TPS61193会生成故障信号、请帮助解决电路调试问题、

任何人在 PSpice 中筛选了 TPS61193-Q1、这样我们就可以确认 PSpice 模型是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有适用于 tps61193-Q1的 EVM?

    我强烈建议使用 EVM 而不是 PSPICE 进行评估。

    Br, Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie。

    由于我们想仿真电路来验证设计、但无法进行仿真、您能帮助我进行仿真吗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakeshkumar:

    我已向您发送包含邮件地址的私人消息。 有关 PSpice 支持、您可以联系该地址吗?

    Br, Gracie