This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227849/tps25982

器件型号:TPS25982

我使用 TPS25982的设计存在以下问题:

当输入为15V 时、输出预偏置为8.5V 左右、15V 无法通过电子保险丝、电流波形为  

附加的应用电路:

是什么故障?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailong,

    1.请分享显示 VIN、VOUT 和负载电流的波形。  

    2.如何施加预偏置?

    3.电子保险丝输出端的负载是多少?

    4.电子保险丝输出端的总电容是多少?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我通过电子邮件提供了信息、如果您需要更多信息、请告诉我。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我会回答。  

    此致

    G·库纳尔