This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55165-Q1:低功耗模式和无负载电流

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223297/tps55165-q1-low-power-mode-and-no-load-current

器件型号:TPS55165-Q1

您好!

我认为当我设计的系统进入睡眠模式时、SMPS 消耗了太多的电流、因此我想使用 PS 引脚使 SMPS 模式进入低功耗模式。 我发现先前关于该低功耗模式的(线程)导致了意想不到的结果。 但附送的问题没有得到解答。 是否存在附属线程中提到的问题?

另外、我想知道 TPS55165在没有负载时消耗的电流有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egemen、

    这已经投入生产了吗? 我们现在发布了  集成了四 FET 且具有更佳性能的新型降压/升压转换器 TPS552892。

    TPS55165在低功耗模式下具有限制、最大输出电流为50mA。 那么、目前是否可以更改 IC?

    当负载电流为1mA 时、在12Vin、5Vo 时输入电流为582uA。

    输入电压 VOUT 输出电流(A) 效率 IIN DMM
    12 5 0.001 71.75587954 0.000582008

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egemen、

    我们两周没有收到您的最新消息、因此我假设问题已经得到解答、问题已经解决。

    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。

    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    布莱斯