This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:TPS61022的最小占空比

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228249/tps61022-the-minimum-duty-cycle-of-tps61022

器件型号:TPS61022

您好、TI 团队、

在我的设计中、输入电压范围为4.75V 至5.25V、输出电压为5.3V、输出平均电流约为3A。

我要选择 TPS61022作为升压转换器。 但是、我有以下一些问题:

1. TPS61022的最小占空比是多少?

2. AMR 电压仅为7V,您能帮助确认 SW 节点是否存在过压风险吗?

非常感谢!

Br

十一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小导通时间为~0ns 电平、为了获得准确的数据、我应根据设计进行检查。

    2.SW ABS 为7V,小心输出回路,它可以降低 SW 振铃。 通常、如果设计合理、SW 振铃不会很高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini!

    非常感谢您的答复。

    1.请帮忙检查一下。 等待您的响应。

    2.当然、我会尽可能小地处理开关环路。 此外、我将把 RC 缓冲器作为备用电源。

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini!

    非常感谢您的答复。

    1.请帮忙检查一下。 等待您的响应。

    2.当然、我会尽可能小地处理开关环路。 此外、我将把 RC 缓冲器作为备用电源。

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 最小导通时间为数十 ns 级别。 我认为您非常关注最小导通时间、因为最大 Vin 接近 Vout。 当 Vin 接近 Vout 时、 由于采用 COT 控制、频率会更低。 因此、在您的应用下、3.75-3.8V 转换器、3A、应用是有意义的。