This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337L:LM337L 灌电流有任何问题吗?

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM337L, LM337
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228201/lm337l-is-there-any-problem-with-lm337l-sinking-current

器件型号:LM337L
主题中讨论的其他器件: LM337

我的模拟电压范围为0-10V、模拟电流范围为-20mA、其中任何一个都输入相同的2位置连接器(这里是一个5位置连接器、请忽略它)。 如果模拟电压是输入、则开关将断开、如果模拟电流是输入、则开关将闭合、因此-2.5V 电压将发挥作用。 有人可以告诉我、器件 LM337L 的灌电流是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adithya:

    我不太了解这个电路的工作方式。 使用 LM337输出来传输电流? 我不明白这里显示的配置是如何实现的;您能帮助我更好地了解它的工作方式吗? 您还注意到、当模拟电压为输入时、开关打开。因此、我假设 AN_CH_A 为0~10V 范围内的电压信号。 这是问题吗? 因此、当开关闭合时、CH_A_P_3上存在0~10V 的电压、然后 LM337输出也连接到该网络、这会导致反向流动至 LM337输出。 是这样吗?  

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    如果有来自连接器的模拟电压、则开关断开、第一个运算放大器只用作缓冲器并缓冲模拟电压。 但是、如果我有来自连接器的模拟电流流入、则开关关闭、范围4 -20mA 内的输入电流转换为625欧姆电阻器的电压、然后该电流转换为-2.5V、以获得0-10V 范围内的模拟电压。 然后、使用第一个运算放大器对该转换后的电压进行缓冲。 2.5V 由 LM337提供。 那么、我的问题是、LM337的灌电流是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    明白了。 这不是问题;无论如何、这些负 LDO 都会在正常运行期间向其输出端灌入电流。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您提供的信息。

    此致、

    阿迪西亚