This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3845:UC3845 Webench 反激式电路组件

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3845, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228851/uc3845-uc3845-webench-flyback-circuit-components

器件型号:UC3845
主题中讨论的其他器件: TL431

您好!

我使用 webench 原理图设计了一个反激电路。 我将 UC3845用于以下配置输入12-18V。输出为48V 1A。我在下面随附了 pdf 文件。

您能告诉我 QSC 和 Q1晶体管的用途是什么吗? 没有它们、电路能否正常工作?

提前感谢您。

此致、

B·U·梅坎

 e2e.ti.com/.../WBSchematicUC3845N.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    QSC 用于电流斜率补偿。 由于 UC3845最大占空比< 50%、因此可以跳过它。

    LDO 的测试点为 Q1和 Dz。 输出电压为48V 时、VR (TL431)无法连接到该高电压。 为避免这种情况发生、您需要使用该 LDO。