This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282-Q1:UCC27282-Q1的 VDD

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205, UCC27282, UCC27282-Q1, LM2105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349140/ucc27282-q1-vdd-of-ucc27282-q1

器件型号:UCC27282-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27282LM2105、LMG1205

大家好、

我们是否有 VDD 可以接受5V 电压的 UCC27282-Q1替代器件? 对于 UCC27282、模拟量似乎为12V、最小值为5.5V。

我的客户希望在其系统中使用5V。

Br、

小营

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    我们有 LM2105、其最小 VDD 为5V、但该器件没有使能引脚、并且驱动强度不如 UCC27282强。 我们还有 LMG1205等 GaN 驱动器、但强度也不那么好、也没有使能。 您是否有关于客户需求的更多信息、例如驱动强度、所需特性、引脚数、驱动器类型等?  

    此致、

    资浩