This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:PS7A20 4KV ESD 测试无输出

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347679/tps7a20-ps7a20-4kv-esd-test-has-no-output

器件型号:TPS7A20

您好、 TI 团队、

TPS7A20 4KV ESD 测试没有输出、需要从输入电源断开才能恢复。 我可以问一下发生了什么情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享有关测试的更多详细信息? 测试完成后器件是否损坏?

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick J ü,

    测试条件:接触4KV ESD 测试,手动放电,频率为1S。

    IC 未损坏、断开输入电源后、IC 可恢复正常运行。 如果始终存在输入电源、则 IC 无法恢复正常运行。

    顺便说一下、,μ V 是下面的 ESD 测试对 IC 的每个引脚施加2kV 的电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在何处进行导致器件没有输出电压的 ESD 测试?  

    是的、对 IC 的每个引脚都应用了2kV ESD 测试。

    此致、

    尼克