This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:需要 AEDT Icepak 的热模型

Guru**** 2529050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1, SN65HVD10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336338/tps6594-q1-thermal-models-for-aedt-icepak-needed

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件: SN65HVD10-SN65HVD10和 EP

您好!

我正在查找以下器件的热模型:

- PMIC、器件型号: TPS6594-Q1

该模型需要处于  .tzr 格式  以便能够将其导入模拟工具 AEDT Icepak。

我看到过旧的支持案例、其中您已经为其他工程师提供了这些"紧凑型热模型"。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michele、

    如果我们有任何用于 AEDT Icepak 的热模型、它们将位于  设计工具和仿真

    Br、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholas、很遗憾我找不到.tzr 格式的热模型。 是否可以为 PMIC 元件创建一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michele、

    我们不会为此特定设备提供 AEDT Icepak 的热模型。

    Br、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    好的。 总之、非常感谢您的努力。

    BR、Michèle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:  

     `s 的一位同事(名叫 Bobby)对我说、你可以在 TI 的内部热请求 SharePoint 开一张 获取热模型的票。

    他提供了,他可以带您完成这一过程-->我们的主题:"SN65HVD10-AEDT: EP Icepak 所需的热模型"  

    BR、Michèle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michele、

    感谢您引起我的注意。 我现在正在与他联系。

    非常感谢、我们将在这里发布更新。

    Br、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    您对此主题有任何更新吗?

    BR、Michèle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michele、

    所以发出了热请求、到目前为止、他们还没有开始、 我已经与该团队的联系人联系、以查看 bobby 请求的此 TPS6594和 SN65HVD10的当前状态。

    Br、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michele、

    因此、在与负责的工程师反复沟通后、模型预计将在4/10之前完成。

    这也是为鲍比的请求。

    Br、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michele、

    团队发布了一个文件、请告诉我这是否对您有效。

    此处随附文件: .tzr TPS6594-Q1 AEDT ICEPAK

    Br、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    是的,模型正在工作,非常感谢。  

    如果我将来对该车型有任何疑问、可以与谁联系?

    BR、Michèle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michele、

    如果列表足够大、我可以将问题转发给未来的模型。

    你现在有什么事吗?

    Br、

    尼古拉斯