This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25638:BQ25638是否是对锂聚合物电池进行再充电的良好元件

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348689/bq25638-is-the-bq25638-a-good-part-for-re-charging-a-lipo-battery

器件型号:BQ25638

我们需要关于在小型单 LiPo 电路上使用何种充电控制器的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troy:

    我们建议将 BQ25638用作单节锂聚合物电池的最高效降压充电器。  默认电池稳压(VREG)会将 锂聚合物电池的充电电压设定为4.2V。  

    此致、

    凯瑟琳·赫卡贝