This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A94:用于改善1 MHz 噪声性能的铁氧体磁珠

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349136/tps7a94-ferrite-bead-to-improve-noise-performance-at-1-mhz

器件型号:TPS7A94
主题中讨论的其他器件:TPS7A96

您好!

在@ 1 MHz 噪声与频率性能的数据表中、建议使用铁氧体磁珠阻抗= 49m Ω 1MHz、后跟1uF 电容。 您能否提供 一些适合此电路的铁氧体磁珠?

 我的应用的最大输出电流是600 mA。

谢谢。

n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NK:

    一般而言、我们不建议使用特定的无源组件、因为我们不熟悉客户要求、例如成本目标、交货周期、可能影响容差的环境条件等。  您可以联系到的一家公司是 Murata、他制造铁氧体磁珠、并能够进一步帮助您。  我即将发布有关 TPS7A96的参考设计中、我计划使用这些组件之一。  

    https://www.murata.com/en-us/products/productdata/8796738650142/ENFA0003.pdf

    谢谢。

    斯蒂芬