This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620:BQ25620

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25620EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347944/bq25620-bq25620

器件型号:BQ25620

您好!

我尝试读取 VBUS_STAT 引脚值、插入并拔出时、该值为0。 值没有变化。

我将使用0x07的按位 AND 运算来检查该位

你能指导我吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 您是否尝试在 BQ25620EVM 或您自己的自定义板上读取此状态?  

    此外、您是否已在系统的常规工作中验证 I2C 是否写入和读取? 如果不是、我建议确认您可以写入值、例如禁用看门狗计时器、然后确认该值会按预期读回。  

    插入适配器后 VBUS_STAT 唯一不会更新的时间是 EN_AUTO_Index= 0 (REG0x15位6)。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在使用一个定制板、并且我已经验证了 I2C 读取和写入、它在我的系统中工作正常、因为我尝试读取 CHG_STAT 引脚值、这会为我提供预期值。 我没有更改 EN_AUTO_Indext 值、因此默认情况下该值应该是1、对吧?

    我已经尝试使用类似的逻辑(CHG_STAT)引脚读取 VBUS_STAT 值。

    感谢任何进一步的输入。

    谢谢

    阿尔德里纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aldrina:  

    我没有更改 EN_AUTO_Indext 值,因此默认情况下,该值应该是1对的?

    是默认情况下、该位 为1。

    在更多器件上读取所有寄存器后、请帮助提供完整的寄存器日志。 我无法复制您报告的行为。 在插入我的测试后、VBUS_STAT 始终会更新。  

    另外、如何在设计中连接 D+/D-引脚?  

    此致、

    加勒特