This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952数据读取异常和 DCHG 异常关断

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328137/bq76952-bq76952-data-reading-abnormality-and-dchg-abnormal-shutdown

器件型号:BQ76952

您好

客户在测试 BQ76952时遇到一些问题。

1、 读取电流和电压时数据异常。

以下是收集的电芯电压:

3328mV = 0x0D00

3072mV= 0x0C00

推测当电压从0x0D00变为0x0CFF 时、当 MCU 读取低字节(0x00)时、高字节数据从0x0D 变为0x0C、导致 MCU 读取的数据为0x0C00、这与实际值0x0CFF 不同。 如何解决该问题?

2、 当使用 DCHG 和 DDSG 来控制 MOS 时、当 DDSG 导通时、DCHG 将断开(使用 FET_CONTROL 子命令(0x0097))。 有没有解决这个问题的办法?

如下图所示、当 DCHG 导通时、导通 DDSG 将导致 DCHG 关断

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    1.客户是否确保他们等待了足够长的时间以便器件将电芯电压数据加载到传输缓冲区中? 如果他们试图太快地读取数据、他们可能会收到不良数据、这与他们看到的情况类似。

    2.您是否具有客户的设置以及通过 FET 控制子命令发送的内容?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    它们是否使用块读取来读取电池电压? 如果原因是在不同的时间读取不同字节的电芯电压、则使用块读取应该可以避免出现问题。  

    DCHG/DDSG 不应与 FET_CONTROL 配合使用。 请参阅该旧版 E2E:

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis

    感谢您的答复。

    1、 参数设置:DCHG 至 DCHG 模式、DDSG 引脚至 DDSG 模式。

    DCHG 引脚配置(Addr0x9301)= 0xAA。

    DDSG 引脚配置(Addr0x9302)= 0xAA。

    FET 选项(Addr0x9308)= 0x2E。

    可通过 FETControl (子命令0x0097)来控制 DCHG 和 DDSG。 问题在于、当其中一个引脚关闭(例如 DCHG 关闭)时、关闭另一个引脚(例如 DDSG)将导致已关闭的控制引脚短暂断开。

    2、 FET 控制命令内容:

    将 FET Status ()(cmd:0x7F) status 读取为0x61 (DDCHGbit = 1)。 此时、将值0x00 (CHG_OFFbit = 0、DSG_OFF = 0)写入 FET_CONTROL ()(subCMD:0x0097)。 通常、DDSG 应关闭、DCHG 状态应保持不变。

    写入后、DCHG 首先关断大约100ms (上面发布了波形图)、然后 DCHG 和 DDSG 一同导通。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    正如我所说、他们不应该将 FET_CONTROL 命令与数字引脚 DDSG/DCHG 一起使用。

    如果要控制 FET 的关断、则应改用 CFETOFF 和 DFETOFF 引脚。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

     感谢您的回复、我们会注意到这一点。

     但是、对于 BQ7695204、CFETOFF 引脚默认为 SPI SEN 模式。 是否有其他任何解决方案可以同时使用 SPI 通信和控制 MOSFET? (对于我们产品的 MOSFET 控制只需要5V 电平的信号。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengxi:

    您可以使用 DFETOFF 引脚(配置为 BOTHOFF)吗? 这意味着当 DFETOFF 引脚置位时两个 FET 都会关断。

    是否有任何理由不希望 AFE 实现自主控制?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,ó n

    对于我们的设计、应 单独控制 CHG MOSFET 和 DSG MOSFET。 AFE 的自主 MOSFET 连接通常用于执行感应安全级别。

    是否可以实施任何其他解决方案?

    此致、

    潘正希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengxi:

    可以在 DDSG/DCHG 引脚旁边使用逻辑门、以便在 MCU 需要时从根本上关闭 FET。 这也将允许由 bq76952进行自主控制。

    这是一个板级解决方案。

    可以使用测试命令、但这些命令尚未进行完全表征/测试。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    是否可以将 PCHG 和 PDSG 用作充电/放电 MOSFET 控制信号。 这意味着在提供保护时、它可以通过 AFE 本身来控制关闭 MOSFET、也可以由 MCU 在需要时控制。

    此致、

    正熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengxi:

    不、这是不可能的。 PCHG/PDSG 驱动器是高侧 P-FET 驱动器、因此为了使 FET 导通、它们将电流拉至引脚。

    此外、还可以使用 MOSFET 开关通过微控制器控制 FET 是导通还是关断、而不是使用逻辑门控制低侧驱动器。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙