This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022反激式设计中观察到的启动延迟

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347687/lm5022-startup-delay-observed-in-lm5022-flyback-design

器件型号:LM5022

您好、TI 专家!

对于基于 LM5022的反激式设计、我们测得从输入斜升到 Vout 开始斜升大约有20ms 的延迟。

我能知道为什么会出现延迟吗?

我们如何减少延迟?

谢谢。

输入和输出波形:

绿色是输入电压、黄色是输出电压。

ZoomIn 波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Neo,

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    控制器内部没有任何内容会产生20ms 的延迟、因此外部电路肯定有问题。

    对于反激式设计、我有一个想法是 VCC 电容器无法在合理的时间内充电。
    它太大或泄漏电流太大、或者 VCC 引脚上有一些外部辅助电源可能会消耗电流、因此电容器无法正常充电。

    同样、如果软启动电容上的泄漏电流过大、控制器将无法启动。

    另请检查 UVLO、VIN、COMP 和 FB 引脚电压是否正确。

    此通信和任何相关通信中的所有信息均"按原样"提供、"商品售出概不退换"、并且遵守 TI 的重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)。

    此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    如果您看到下面的 VCC 波形(绿色)、它会在 Vout 开始斜坡时充电至~6V、这是预期吗?

    此外、看起来 VCC 在此期间充电缓慢。  

    原理图中 VCC 引脚上有一个10uF+1uF 电容。

    从原理图中可以看出有任何异常吗?

    今天、我还尝试将初级 SS 电容器从470nF 降至47nF、将次级 SS 电容器从100uF 降至1uF、并在 VCC 引脚上额外增加100uF。

    电压上升看起来更快、但在 Vout 上升期间观察到干扰、这是一种很大的电压干扰。 这个问题可以解决吗?

    此外、还有一个问题、如果 VCC 一直处于有效状态(例如由外部电源供电)、当 VIN 斜坡并超过其 UVLO 时、反激式 Vout 是否会立即开始斜升?

    谢谢。

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Neo,

    是的、在器件开始工作并启动软启动序列之前、VCC 电压首先需要超过该阈值、

    但是、VCC 电压不应缓慢斜升。 这是导致20ms 初始延迟的原因。

    引脚1上的 Vin 电压是否也像这样斜升? 该内部稳压器可将 VCC 限制在7V 左右。
    只要 Vin 低于该值、VCC 就会比 Vin 低200mV 左右。

    我建议移除所有外部额外的元件、并向 Vin 引脚提供外部电源、以找出问题出在何处。

    关于软启动电容器:

    SS 引脚必须连接一个电容器、但它不会限制/减慢输出电压的斜升。 使用47nF 应该可以接受。

    当您将辅助 SoftStart 减小太多时,最终将导致您看到的不稳定性。

    以下文档描述了如何通过添加外部晶体管来利用(初级)软启动电容器上的电压来限制 COMP 引脚上的电压(请参阅第4.4.1章):
    https://www.ti.com/lit/pdf/snvaa44 

    此通信和任何相关通信中的所有信息均"按原样"提供、"商品售出概不退换"、并且遵守 TI 的重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    您是说我们应该使用下面的图9-8而不是图9-9吗? 图9-8可以确保平稳启动吗?

    如果参阅图9-8、那么主 SS 电容器可以使用哪个值?

    谢谢。

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Neo,

    很抱歉,我之前的描述显然不够精确。

    在反激式转换器中、输出电压将从0V 开始(不像升压转换器那样来自 Vin)。
    但是、光耦合器的 LED 需要大约2V 的电压才能工作。
    因此、起初、通过光耦合器进行反馈无法工作、您将看到这个尖峰。

    如图9-8所示、外部晶体管将有助于避免这种尖峰。

    您可以尝试在没有次级侧软启动的情况下解决该问题、但由于晶体管的非线性特性、这种情况并不能很好地发挥作用。
    因此、我建议将这两种方法结合使用。

    此通信和任何相关通信中的所有信息均"按原样"提供、"商品售出概不退换"、并且遵守 TI 的重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)。

    此致
    哈利