This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1525A:MIL-STD-883:这是批量测试还是100%屏幕或其他?

Guru**** 2505125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345983/uc1525a-mil-std-883-is-this-a-lot-test-or-a-100-screen-or-other

器件型号:UC1525A

UC1525AJ 和 UC1525AJ883B 在同一数据表中都列为可订购器件型号、但未提供其他信息。  我假设"883B"后缀是指 MIL-STD-883、但使用 qty28环境测试、qty33机械测试和 qty31电气测试时、该规格是641页长。   UC1525AJ883B 针对哪些测试进行测试?  是每批随机抽样测试(批次测试)还是每个部件或其他部件的100%屏幕?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将对该请求进行调查、并会尽快答复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    请尝试下面的网站、看看您是否能找到所需的信息。

     质量合格检验(QCI)

    选择 Reports -> PCR listing 并输入器件或批号。  然后单击"QA Lotnr"列查看摘要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,该网站似乎是无效的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用您的凭据登录? 这似乎对我有用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您无法访问本网站、您能否更具体地告诉我您要询问的内容? 您想了解对此器件进行测试的具体测试是什么? 我可以在内部为您提出要求。

    我看到此器件已通过 MIL-STD-883 METHOD 2010条件 B 筛选。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、Claire。  我正在尝试了解器件型号上的"883"后缀所表示的含义。  这是否意味着所有 TI 器件型号  UC1525AJ883B 均 已按照 MIL-STD-883方法2010条件 B 进行了测试?  我们遇到的问题是、如果我们的产品  安装了 UC1525AJ883B 而  安装了 UC1525AJ、那么其性能会有所不同。  为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会内部询问更多信息、请给我1-3个工作日。

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否进行了 A-B-A 交换测试以查看是否是器件损坏问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果声称器件遵循 MIL-STD-883、则我们将遵循有关如何为军事应用构建、鉴定、筛选(批次测试)和测试(每个单元)的整个流程。 您可以在此处找到更多详细信息: 军用规格(dla.mil)