This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:[紧急!!!] 调试模式下的 TPS65988DH EVM GUI 问题

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346974/tps65988-urgent-tps65988dh-evm-gui-issue-in-debug-mode

器件型号:TPS65988

大家好、

我将 通过板载 FTDI 测试 TPS65988EVM、并遵循以下用户指南:

https://www.ti.com/lit/ug/slvub62b/slvub62b.pdf?ts = 1712592950328&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

  • 开关 S3为默认设置
  • GUI:6.1.4
  • FW:f707.10.10
  • 扫描 I2C 是否正确
  • 测试 I2C 地址是否正确
  • 它还可以在从工程中成功刷写、
  • 调试模式还可以显示已连接

但是! 所有寄存器显示未初始化!  

我还尝试了将 Aardvark 工具与 EVM 板和客户板一起使用、结果是相同的! 所有连接和闪存都正确、但处于调试模式的寄存器显示 未初始化!  

然后、我使用以下设置尝试了 Dell GUI 6.6.4、您可以看到调试模式是正确的、并且可以看到寄存器值。

这是非常紧急的、客户每天都给我打几次电话!

期待您的快速支持!

谢谢!
马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    感谢您联系我们。 Chris 已被指派到此线程、将会帮助您完成。

    谢谢,

    舒巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubha:

    感谢您的回复。 我在 GUI 6.1.4中将 pjt 附加到下面:

    e2e.ti.com/.../LuxShare-PST.pjt

    谢谢!
    马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    如果我理解正确、那么当您尝试使用6.1.4 GUI 进入 Debug 模式时、调试模式不起作用、而6.6.4 GUI 中的相同功能可以正常工作?

    是否仅使用6.1.4 GUI 刷写988EVM?

    固件版本仅在从 GUI 刷写器件时起作用、不应影响调试模式。 当您在 Adapter -> USB to I2C/SPI 设置中读取固件版本时、如果您只使用6.1.4 GUI 刷写 EVM、则两个 GUI 之间的固件版本应该是相同的。


    我使用988DHEVM 和6.1.4 GUI 测试了您共享的 pjt、在调试模式下没有看到任何问题。


    您读取应用模式这一事实意味着配置应该已正确加载。 如果连接了远端设备、端口是否完全正常工作?

    S2有哪些设置? (左下开关)。 我要使用的 EVM 已将所有部件关闭、但开关处于位置6除外。

    您如何为电路板供电? 我将使用20V 桶形插孔。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    这已经解决了、谢谢!

    马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到! 现在关闭此主题帖。