This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:PTCH 模式更新失败

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345350/tps25751-ptch-mode-update-fails

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:TPS25730

USB Type C 团队、

我们的客户在电源侧使用 TPS25751、在接收侧使用 TPS25730。  配置 TPS25751时、他们会读取 MODE 寄存器并获取 PTCH、指示需要应用补丁更新。  按照 TRM 图5-1流程图中的步骤进行操作。  它们到达左下角的菱形、在这里、它们希望 Data1=0的值成功、但始终读取0x05。

您能提供有关如何对其进行调试的建议、以便他们可以进入应用模式吗?

谢谢。
达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    感谢您的查询、我们已收到您的请求。 请给我们的团队一些时间来查看、我们将在接下来的几天提供回复。

    感谢您的耐心等待、帮助我们完成大量 E2E 帖子。

    此致!

    USB-C/USB PD 团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    感谢您的联系!

    您能否问客户发送 PTC 命令需要多长时间?

    应将其设置为大约40ms。 我们已经让客户将补丁完成命令发送到 PD 的速度快于使 PD 保持补丁模式的速度。

    谢谢!

    凯文·科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我还没有 PTC 上的延时时间的答案。  流程图中的哪个步骤是发送 PTC 命令?

    客户向我发送了有关应用表4-12中的补丁时要发送什么的其他问题。

    请确认最终目标是将 TPS25751设置为 APP 模式、以使其正常工作。

    阅读 PTCH 后、他们从流程图开始。

    这些 寄存器读取中断屏蔽寄存器(0x16):

    ReadyForPatch 位= 1、并且此寄存器的所有值为:0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

    然后、对数据寄存器(0x09)进行写入:

    0x00 0x08 0x08 0x08 0x08 0x20 0x32 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

    他们应该为"捆绑包大小"编写什么内容?

    它们应该在位6:0中、如表4-12中的目标地址中写入什么?  它应该是接收端 TPS25730的 I2C 地址吗?

    谢谢。

    达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    这是我前面提到的流程图部分。 如果客户以500us 的时间发送、我们可能会看到 PD 保持在补丁模式。

    但是该步骤会在从 DATA1寄存器中读取0之后发生。

    请给我几个小时的时间、我将抓取一个由 EC 引导的 PD 的 I2C 示例捕获、其中该 EC 会提供帮助。

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    请查看随附的 saleae 日志!

    e2e.ti.com/.../TPS25751_5F00_PBMx_5F00_BOOT.sal

    谢谢!

    凯文