This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1101A-SP:TPS7H1101-SP 与 TPS7H1101A-SP 之间的差异

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H1101-SP, TPS7H1101A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348717/tps7h1101a-sp-difference-between-tps7h1101-sp-and-tps7h1101a-sp

器件型号:TPS7H1101A-SP
主题中讨论的其他器件:TPS7H1101-SP

您好!

您能否告诉我们 TPS7H1101-SP 和 TPS7H1101A-SP 之间有什么不同?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    这些器件 非常相似并共用 同一个 SMD。 在 SMD 中、TPS7H1101-SP 是器件01、而 TPS7H1101 A -SP 是设备02。 本文档中的绝大多数规范同时适用于器件01和02、但任何仅列出其中一个器件的规范将仅适用于该器件。 您可以使用本文档了解相同之处和不同之处。

    如果您需要在这些器件中进行选择、我会推荐 TPS7H1101 A -SP、因为 TPS7H1101-SP 具有 "不推荐用于新设计"状态。

    谢谢。

    莎拉