This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:TPS54360DDAR 芯片损坏

Guru**** 2505905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360, LMR36015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344698/tps54360-tps54360ddar-chip-damage

器件型号:TPS54360
主题中讨论的其他器件: LMR36015

您好、TI 团队 :

我们使用 TPS54360DDAR 芯片,用于从 +24V 产生-24V 输入电压。 最近、我们从现场观察到 TPS54360DDAR 正在烧录。其在 Vin 引脚(引脚编号2)且 B/w SW (引脚8)和 GND 短接  
最初它的工作正常(在生产测试期间)在现场一段时间后,它被损坏( IC 刻录)。 从2023年 IC 烧坏的问题增加了,所以许多 IC 烧坏了 。 我们可以看到很多人 在 TI 论坛上都报告了同一个问题、但却 找不到确切的解决方案。
我们已经开始找出并分析   
查找设计快照供 您参考。
请检查设计并提供有关     IC 烧坏原因的反馈  
在我们进行评估时、我们可以看到所有故障电路板都是使用 TPS54360 2031批量生产的(请参见下图)
电路板在2023年1月之后生产、并从2031批开始使用上述组件。 我们在生产中遵循的设计或流程没有任何变化、因此我们方面没有可变性。
您能否在本次调查中稍微深入一点、然后了解 IC 生产发生了哪些变化? 是否存在与工艺/生产车间/材料等相关的 PCN?
我们仍有1200件来自上述批次的库存、我们担心故障将继续存在。 让我们知道如何降低这种风险? 如果您可以建议一些测试、至少可以 在生产本身中识别不良的测试、也可以避免现场故障的发生。  
此外、另一批次也有2500件库存(我们尚未使用)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    您超出了此器件的规格。

    最大工作输入电压为36V、其绝对最大值为42。

    IC 接地、您有一个48V 输入。

    请考虑此设计的替代器件、如额定电压为60V 的 LMR36015。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:  

    感谢您的快速回复。 我 有点困惑。 根据数据表、输入引脚的最大绝对电压为65V、建议的最大工作电压为60V。 根据输入引脚上的电路电压、相对于 IC 接地(-24V)为48V  

    已附加 TPS54360数据表屏幕截图以供您参考。  

    请阐明在哪里、IC TPS54360的其所述最大绝对额定值为42V、最大工作电压为36V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的道歉,文卡泰什。 我错误地读取了器件型号并参考了错误的数据表。 感谢您更正我。

    看起来我在5年前审查过这个案例。

    您指出您看到 VIN 和 SW 以及 SW 与 GND 之间发生了短路。 功率级发生故障。

    您的说法是正确的、这并不是一个罕见的故障、而且这通常是器件遭受电过应力的结果。

    我同意您的看法、即您完全符合器件规格、输入电压为48V 且接地、但是、除了输入路径中的任何电感之外、非稳压输入还会波动、这会导致电压尖峰超过器件规格"。

    说到这里、我的建议与以前类似。

    我们需要通过在 Vin 引脚上放置瞬态电压抑制器件来证明器件不会受到电过应力的影响。

    此外、您还可以尝试查看是否可以使用 Vin 引脚上的瞬变电压抑制器件在应用板上重现故障。

    我知道这些故障发生过一段时间、因此、为了加速测试和潜在结论、您可以在极端条件下运行器件。

    为了在器件上施加最大的应力、我建议在0°C 以下的温度下进行评估、或进行完整的 tri 温度测试。

    如果我们难以复制实验室输入端 TVS 的故障、则可能会带来潜在的系统设计问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marhshall:  

    输入电源是稳压电源、我们使用的是230VAC 至24VDC (恒定输出)转换器。  

    关于 每个电路的电感、有一个共模块(L3)和电感器3.9uH (L4)、 但我们已经对所有最坏情况进行了尝试、例如在器件运行期间进行热插拔或移除电源、在最坏情况下的运行条件下不会出现任何输入瞬态、除了输入端存在绝对条件。  

    但将尝试所有最坏情况测试、在输入引脚处使用 TVS、确保器件不会出现任何最坏情况输入故障。  

    因此,我们已经开始从 IC 批次07A2020 ( 2020, week31 )中获得问题,我们从来没有遇到过这种问题的前批次 ICS。  

    如果我们难以复制实验室输入上 TVS 的故障、则可能会带来潜在的系统设计问题

     -你的意思是 ,如果我们的电视有问题,那么它可能是设计问题?  

    谢谢。  

    文卡泰什·R·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    我懂了。 感谢您提供的其他信息。

    此器件不支持热插拔。 热插拔几乎始终会导致 Vin 出现较大的电感尖峰。

    如果这是您的设计中常见的情况、则可能会成为问题。

    因此,我们从 IC 批次07A(2020, week31)[/报价]

    因此、在该 IC 批处理之前或更短的时间内、您没有遇到任何问题?

    您在前面提到过、您看到过故障、但随后发现故障增加。

    您能否确认您从批准的供应商处购买商品?

    当您开始获取来自07A 批的商品时、您的供应商是否已更改?

     -您的意思是 ,如果我们的电视出现问题,那么可能是设计问题?  [/报价]

    如果在安装了适当的 TVS 时没有出现故障、这可能会导致设计问题。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    马歇尔  说:

    此器件不支持热插拔。 热插拔几乎始终会导致 Vin 出现较大的电感尖峰。 如果这是您的设计中常见的情况、则可能会成为问题。

    我们在热插拔过程中探测了 Vin 引脚上的信号-没有观察到任何瞬态,下面附加波形。 观察到的最大输入电压为50V (不超过最大运行条件(60V))  

    黄色-输入电压  

    蓝色- IC 接地(-24V)

    红色-SW 引脚  

    因此、我们已经开始从 IC 批07A (2020、week31)获取问题  

    因此、在该 IC 批处理之前或更短的时间内、您没有遇到任何问题?

    我们以前从未遇到过此类问题。

    您在前面提到过、您看到过故障、但随后发现故障增加。

    您能否确认您从批准的供应商处购买商品?

    我们直接从 TI 购买产品

    当您开始获取来自07A 批的商品时、您的供应商是否已更改?

    供应商不变  

    马歇尔  说:

    如果在安装了适当的 TVS 时没有出现故障、这可能会导致设计问题。

    -目前还不清楚热插件或电感器正在输入引脚创建瞬变,你有没有任何建议探测输入引脚以找到确切的 rootsource ?如果我们找到 rootsource 然后我们可以在 Vin 引脚尝试使用 TVS。

    谢谢,

    文卡泰什·R·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venktaesh、感谢您确认您的团队已尽力验证您是否通过热插拔可能超出器件的最大绝对安全范围。 热插拔甚至正常操作都有快速流动的电流(高 di/dt)。 如果没有 TVS 保护、任何跟踪电感或离散电感都会导致输入端出现 Vin 尖峰。 对于 Vin 电压测量、请使用低电感示波器探头测量直接在 Vin 上进行测量、以确保测量的完整性。

    我想让我的公司确定,如果有什么意义,为什么你看到额外的后遗症时,你的设计前进了一个不同的批次.

    请提交客户故障分析申请

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    同时、请按照我在实验室中的建议尝试重现故障。 如果能够重现故障、能获得根本原因将会非常有用。

    我希望我们能够深入探究问题并了解设计的本质。

    我很抱歉你的麻烦。 我们将努力找到解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    我们在连接器  Vrw=24V ,VBR=29V,VCL=36V 的输入端提供 TVS 二极管保护。

    尽管我们还没有在 Vin 引脚上连接 TVS 二极管,在输入引脚没有 TVS 二极管的情况下也无法重现问题。

    我不确定 Vin 引脚处 TVS 二极管会如何发生问题。

    谢谢。

    文卡泰什·R·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    我似乎没有让您考虑这种可能性、但遗憾的是、确保不发生 VIN EOS 条件、需要我们在输入端配备保护器件。  

    您在电路板输入处使用的 TVS 似乎是此器件的不错选择。

    使电感与输入串联可能会导致直流/直流转换器出现电压尖峰。

    请注意、您可以继续进行这些实验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:  

    当然,将在输入引脚上使用 TVS 二极管进行测试。

    但我只需要澄清一下。  

    如果器件在输入引脚(VIN)发生 TVS 保护故障、我们有什么结论?  

     

    如果器件在输入引脚(VIN)未出现 TVS 保护故障、我们有什么结论?  

    谢谢。  

    文卡泰什·R·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它没有在 TVS 保护方面失败、我们可能会遇到

    如果失败了,那么我们需要回到绘图板。

    在任一种情况下、我建议将 TVS 重新放置到输入引脚作为纠正措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:  

    我们正在 使用 TVS 二极管准备测试设置和电路板更新、同时我检查了论坛上说、由于 TPS54360DDA 的高故障率、发布了 B 版本 IC (TPS54360BDDA)。  

    请检查发布具有相同规格的 B Ver IC 的确切原因是什么。  

    谢谢。  

    文卡泰什·R·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    请查看本文档。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvaea1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshell :

    您之前提到过,我们可以进行   tri 温度测试或0摄氏度测试,我对设置有一些疑问

    在 tri 温度测试中,需要保持什么和所有温度? 是否与周期性

    请提供温度范围和 间隔时间和相对湿度规格。此外,此测试我可以 用我的系统进行,对吗?  不仅仅是 IC ( 仅具有 IC 的电源 PCB)

    另外、对于0°C、  RH (相对湿度)规格是什么?

    谢谢,

    文卡泰什·R·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    具体由您决定如何控制实验、并应基于您的特定应用条件。

    我们建议使用 TRI 温度测试、因为它可以对器件施加更大的应力、并缩短出现潜在系统缺陷所需的测试时间。