This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:TPS259631反向供电

Guru**** 2519700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344753/tps2596-tps259631-reverse-powered

器件型号:TPS2596

你好

我想将从输入到输出的电流限制为0.3A、但我还想使用输出到 IN 路径为我的电路供电。

我能做到这一点吗? 或者建议在 OUT 和 IN 之间放置一个肖特基二极管、以避免电流在 TPS259631内部流动?


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想用 out to in path
    为我的电路供电

    尊敬的 Massimo:

    您能解释一下具体的意思吗? 我们的器件可实现从输入到输出的电流。  

    可以将电流限制在0.3A、这可以通过选择 ILIM 引脚电阻器来实现。 肖特基二极管有助于 在瞬态事件期间防止负电压。  

    您是否需要反向电流保护?  

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、抱歉。

    我希望有机会通过其中一个输出为我的器件供电。

    到目前为止、我将输出电流限制为0.3A (电流从 IN 流向 OUT)、而不需要此功能。
    现在、我想知道使它向后流动(从输出到输入)是否存在任何问题。 在任何情况下、我都可以将一个二极管从 OUT 到 IN 并联、以便绕过内部 MOSFET 体二极管、并且几乎完全避免电流从 OUT 流向 IN (更低的压降)。


    我在问、我放置的这个二极管从其输出之一为器件供电是必要的? 电流 da 是从流出到 IN 是否会损坏 TPS2596、还是我可以"不正确"地自由使用它?

    如果我放置二极管、偶尔从 OUT 流入 IN 的可能可忽略不计的电流可能会导致 TPS 出现问题? (我不这么认为)。

    实际上、我在不使用并联二极管的情况下测试了小反向电流(50mA)、似乎没有问题。

    谢谢-

    M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想我终于理解了您的问题。 请您确认我的理解程度。  

    您希望允许0.3A 的反向电流、并且可以放置外部二极管、但希望器件本身的体二极管能够处理此问题。 您需要考虑体二极管规格、例如电流处理能力、以确保这不会损坏器件。 我是否理解正确?  

    我会在您确认后再向您介绍体二极管的电流处理能力。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、几乎是正确的、我会限制从输入到输出的电流、从而使电流流经器件。 我真的不需要从输出到输入的电流限制、这就是为什么我实际上拥有与您图片相同的设计、但使用具有低 oward 电压的肖特基二极管、绕过 TPS。

    因此、您可以认为您的图片是正确的、能够说明电流回流可能导致的问题。 :)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、我将向此器件的设计人员询问体二极管的电流能力、并会在下周早些时候与您讨论。

    谢谢!
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,现在我将放置一个肖特基二极管像你的图片,以便从它的输出为我的器件供电,如果不需要,我将删除它以后:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白。 同时,我会在内部跟进。

    此致、
    阿鲁什