This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:VCC 电流消耗

Guru**** 2525960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348867/lm5122-vcc-current-consumption

器件型号:LM5122

您好!

我们在标准升压器应用中使用 LM5122。

数据表规定了8mA 的最大 VCC 工作电流。

如果使用外部 VCC 偏置电源、则这些值应有效。 因此、我们将通过二极管从外部稳压器馈送11V 电压、如数据表的图17所示。 我们测量的是11 -12mA。

问题1:造成这种偏差的原因可能是什么?

Q2:数据表值是否也包含驱动外部 MOSFET 所需的电流部分?

提前感谢

A·N·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    通常、给定的 ICC 电流应该在有源 IC 状态下测量、而不是开关状态下测量。 因此、IC 已启用并为其供电、但还未发生开关。
    这意味着、该4.5mA (典型值)值中不考虑为栅极驱动器供电的额外电流消耗。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的澄清。

    安德烈亚斯