This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:申请 SCH 审核。 (LM5156+LMG2100R044+SN74LVC3G14)

Guru**** 2518230 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G14, LMG2100R044, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348338/lm5156-request-a-sch-review-lm5156-lmg2100r044-sn74lvc3g14

器件型号:LM5156
主题中讨论的其他器件:SN74LVC3G14LMG2100R044

您好

此电路图在设计时采用以下规格。

-spec-

输入:DC24V

输出:直流80V 5A

部件:LM5156、LMG2100R044、SN74LVC3G14


我想了解一下、但他们不想发布电路图。 请告诉我如何亲自授课。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    您可以通过邮件或私密 e2e 聊天方式向我发送 LM5156的原理图。
    如果可能、请同时填写产品页面上提供的快速入门计算器以加快审核速度。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Niklas

    我通过一封私人邮件向您发送了原理图。
    请查看 LMG2100r044的外设电路。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我也通过私人消息发送我的评论意见。

    此致、
    尼克拉斯