This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:"逐周期电流限制"在任何运行模式下都始终有效?

Guru**** 2535140 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348258/lm5122-cycle-by-cycle-current-limit-always-work-regardless-of-operation-mode

器件型号:LM5122

您好!

即使 LM5122处于数据表7.3.9中描述的旁路操作下、7.3.10中描述的"逐周期电流限制"是否仍然有效? 还是仅在升压模式下工作?

此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和彦:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    逐周期电流限制仅影响低侧栅极驱动器(LO)。
    在旁路模式下、LO 无论如何都会关闭、因为器件未进行升压。 因此、在旁路模式下触发电流限制应该不会对该行为产生影响。
    高侧 FET 不受影响。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niklas、

    感谢您的答复。
    那么、电流限制在旁路模式下完全不起作用?

    此致、

    k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和彦:

    没有注意到电流限制在旁路模式期间处于非活动状态。
    如前所述、旁路模式和 OCP 都将关闭 LO 栅极、因此如果器件已经处于旁路模式、OCP 将变得不再相关。

    仅当 Vout 下降时、OCP 才会再次相关、器件应再次开始切换。 旁路模式被终止、因此 OCP 触发器的影响将再次可见。

    此致、
    尼克拉斯