This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:将灌电流切换为拉电流

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347469/tps25750-swap-sink-to-source

器件型号:TPS25750
主题: TPS25751中讨论的其他器件

尊敬的团队:

我能够将 TPS25750设置为用作接收器模式、因为我使用应用工具首选设置了该模式。

此模式将是我的项目中的主要用途。 但是、我需要将其用作 DRP、因为有时 TPS25750将用作以 5V 1、5A 的有限电流为移动设备充电的电源。

我当时以为来源模式也会起作用、但交换角色给了我一些争议。

我尝试更改模式但没有成功。 当我连接它时,mobil 正在醒,但没有充电启动。

读取 RX_SINK_CAPS、全部为0x00

读取 RX_SOURCE_CAPS、I 有一个 PDO = 0x96、0x90、0x01、0x36 (5V、1、5A)

读取 PDO_CONTRACT 返回0x96、0x90、0x01、0x36、0x60、0x03

我发送命令"SWSr"将角色更改为供电方、但它似乎保持在受电方模式。

最令人难以置信的是、VBUS 高达13V、就像移动设备作为充电器一样、因为 TPS 处于灌电流模式(但由于只有5V 或20V 的 PDO、开关无法关闭)。

例如、如果我检测到任何能够提供20V 电压的电源、我可能必须将 TPS 设置为拉电流偏好模式并将其切换到灌电流模式

因此,我有一些疑问,以理解什么追加.

"RX_SOURCE_CAPS"是否是所连接器件的源容量?

如果愿意、为什么在 PDO 为5V 时器件提供13V 电压?

欢迎提供任何帮助

蒂埃里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、

    这是新设计吗? 如果您正在开发或开始新设计、我们强烈建议您使用 TPS25751、它是 TPS25750的后继产品。


     这是定制电路板还是您使用的是 TP25750EVM?

    您是否可以共享您正在使用的.json 文件?

    您是否有 PD 分析器、您能否提供所见问题的 PD 日志?

    zhipeng zhao 说:
    我可以将 TPS25750设置为"用作接收设备"模式,因为我使用应用程序工具将此模式设置为更好的模式。

    将受电方设置为首选电源角色后、无论何时处于供电方模式、它都会尝试切换为受电方。 如果电话支持发送设备、并且不拒绝电源角色交换请求、则它最终可能作为发送设备。 在这种情况下、  

    zhipeng zhao 说:
    我发送命令"SWSr"将角色更改为供电方,但它似乎保持在受电方模式。

    命令执行是否正确? PD 日志可以帮助查看角色交换请求是否正在执行。 它可能会请求并完成交换、然后根据首选电源角色立即尝试交换。

    zhipeng zhao 说:
    最令人难以置信的是 VBUS 可以达到大约13V、就像移动设备一样、因为 TPS 处于灌电流模式(但由于只有5V 或20V PDO、开关不能关闭)。

    手机将生成13V? 这似乎异常高。 这可能是供电方问题、因此如果 TPS 为受电方且仅请求5V 合约、则可能是移动问题。

    "RX_SOURCE_CAPS"是否是所连接器件的源容量?

    [/报价]

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christopher:

    是的、这是一种新设计。 问题在于 TPS25751S 的可用性。 在 Mouser 或 Other 中找不到该地址。 我可以订购样片吗?

    我还没有 PD 分析器、但我会去买一个。 有什么建议吗?

    我正在使用 MikroE 板进行评估。

    -偏好电源角色:您建议将"源"设置为首选电源角色? 我可以重试。

    -"SWSr":该命令应该被正确执行,因为它返回"0"。 我还在我的电源上的几个瞬间内看到了一些消耗。 这确认了控制器可能出于任何原因切换到供电方后再切换回受电方(首选)。  

    - 13V:我看到了13V,但在电源循环后,我没有重现它。 VBUS 保持在5V。  

    -"RX_SOURCE_CAPS":因此、mobil 容量为5V、1、5A 源电容。 但为什么 RX_SINK 为0? 这是因为 mobil 处于源模式吗?

    这是 json 文件

    {"Questions":{"version":"7.0.4.7"、"Answers":[3、0、4、1、3、1、null、null、null、null、null、null、null、OPTIONS ":{}、"configID":"0000 "、"VendorID":"0000"、"0000"、":{"data ":

    但是保存低区文件之前是在保存应用工具文件之前。 因此、我可能必须再次生成 LR 文件。

    无论如何、发送"SWSr"命令后、它应该切换到供电方模式?

    Br

    蒂埃里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、

    是的,这是一个新的设计。 问题在于 TPS25751S 的可用性。 在 Mouser 或 Other 中找不到该地址。 我可以订购样片吗?

    刚刚发布的部件、所以它应该可用、或者即将可用。 您需要联系您所在地区的 TI 销售办事处、他们应该能够帮助您订购样片。

    我还没有 PD 分析器,但我可以购买一个。 是否有建议?

    遗憾的是、我们目前没有很好的建议。 我们最初推荐 TotalPhase Power Delivery Analyzer,但最近已停止使用。 我们仍在寻找一个好的替代方案。 这不是一个正式的建议,但我发现 PowerZ 是一个廉价有用的工具,可以做基本的 PD。 我没有过多地将其用于 PD 分析器功能、但觉得灌电流能力很有用。

    我正在使用 MikroE 板进行评估。

    我对此不熟悉、您能发送一个链接吗?

    [报价 userid="133365" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347469/tps25750-swap-sink-to-source/5134784 #5134784"]-首选电源角色:您建议将"源"设置为首选电源角色? 我可以重试。

    这值得一试、但在希望接收功率时、您可能会看到相反的行为。

    -"SWSr":该命令应该正确执行,因为它返回"0"。 我还在我的电源上的几个瞬间内看到了一些消耗。 这确认了控制器可能出于任何原因切换到供电方后再切换回受电方(首选)。  [/报价]

    是的、PD 日志可以更好地指出这种行为、但这确实在一定程度上证实了我的怀疑。 查看 TPS25751 TRM、会发现端口控制寄存器中有一个"Initate Swap to Sink"字段。 这可能是启动换回的操作。 您可以清除此位、但只能通过 I2C 来清除、因为 GUI 始终启用其中一个"启动切换至 xxx"位。 如果您确实想主要用作接收设备、则需要手动配置该位的开关状态。

    您正在使用哪个 GUI 版本? 您是否能够以文件格式共享 json? 在将其加载到7.0.4版 GUI 时出现问题。

    不管怎样,如果发送"SWSr"命令,它应该切换到源模式?

    是的、但如上所述、它不会阻止端口切换回受电模式。

    谢谢。此致、

    克里斯

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    MikroE 电路板: https://www.mouser.es/ProductDetail/Mikroe/MIKROE-5682?qs=17ckDYBRdenIBQxkWz4Svw%3D%3D

    我找到了 KM003C 并已经订购了它尝试(不在亚马逊欧洲,因为太贵)。 但我应该在4月19日收到它。

    GUI 版本:正如复制/粘贴配置所写的:"version":"7.0.4.7"

    如何共享 json 文件? "插入"菜单不为我提供用于选择文件的任何浏览器选项。

    我将尝试通过 I2C 清除"启动切换至受电方"位。

    Br

    蒂埃里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我只读取 Port_Ctrl 字节、两个"启动交换"位都为0。

    两个"过程交换"都=1

    连接移动电话、VBUS 为5V、外部开关"打开"。 因此、mobil 处于拉电流模式、器件处于灌电流模式。  

    我必须尝试通过默认设置(GUI)强制器件进入供电方模式。

    蒂埃里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    如何共享 json 文件? "插入"菜单不为我提供用于选择文件的任何浏览器选项。

    我通常只是直接从文件资源管理器将其拖动到线程中。 (即将.json 下载到我的 DOWNLOADS 文件夹、将.json 从下载中直接拖至 E2E 主题)

    我只读取 Port_Ctrl 字节、两个"启动交换"位都为0。

    两个"过程交换"都=1

    连接移动电话、VBUS 为5V、外部开关"打开"。 因此、mobil 处于拉电流模式、器件处于灌电流模式。  

    我必须尝试通过默认设置(GUI)强制器件进入供电方模式。

    [/报价]

    您能否共享寄存器读取信息以便我进行确认? 您是否清除了"启动交换"位或它们是否已被清除?

    如果您清除了这些位、请在知道这些位已清除后尝试执行'SWSr'命令。 如果用户的系统仍将设备作为接收设备、而将移动设备作为发送设备、则可能是移动设备请求电源角色交换(在尝试使用 SWSr 命令交换设备后)

    不幸的是、如果没有 PD 日志、则难以确定是谁导致了什么。


    您可能需要尝试进行的另一项测试是:

    1. 连接设备
      1. 器件默认为 TPS25750灌电流、移动拉电流
    2. 清除"启动交换..." 位
      1. 立即尝试 SWSr、并报告角色交换是否成功
    3. 如果2个驱动失败、并且 TPS25750仍为受电方、则清除"处理交换至受电方位"
      1. 立即尝试 SWSr、并报告角色交换是否成功
      2. 如果此功能正常、则很可能是电话正在交换。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    首先、我发现了为什么测量13V、正如我在前面的消息中所说的。 我在错误的 MOSFET 引脚上。 13V 是栅极电压。 制作 sens.

    我今天早上尝试了接下来的。

    -读取端口控制

    -将两个灌电流位强制为0 (启动和处理交换)

    -强制源的两个位为1

    -发送 SWSr 命令

    现在手机充电!!

    我会将补丁捆绑包设置更改为首选的源模式、并使用两种类型的外部设备:移动设备和电源设备进行尝试。

    我认为、如果电源逻辑上无法灌电流(将 TPS 设置为拉电流)、则 TPS 将交换为灌电流。

    我将告诉您相似的结果。

    我拖放了.json 文件、但在邮件中看不到它。 请告诉我您是否拥有它。

    Br

    蒂埃里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    因此、我已经使用"源优先"模式完成了另一个低区文件、正如我之前所说的、它运行良好。

    不强制任何东西,它能够为移动设备充电,如果我插入外部充电器,它会自动交换到水槽。

    我还下载了 TPS25751数据表、该数据表更具兼容性、涉及一些主题。

    顺便说一下、我要 为原型板订购 TPS25751S 和 D 样片。 至少用于测试它。

    Br

    蒂埃里