主题: TPS25751中讨论的其他器件
尊敬的团队:
我能够将 TPS25750设置为用作接收器模式、因为我使用应用工具首选设置了该模式。
此模式将是我的项目中的主要用途。 但是、我需要将其用作 DRP、因为有时 TPS25750将用作以 5V 1、5A 的有限电流为移动设备充电的电源。
我当时以为来源模式也会起作用、但交换角色给了我一些争议。
我尝试更改模式但没有成功。 当我连接它时,mobil 正在醒,但没有充电启动。
读取 RX_SINK_CAPS、全部为0x00
读取 RX_SOURCE_CAPS、I 有一个 PDO = 0x96、0x90、0x01、0x36 (5V、1、5A)
读取 PDO_CONTRACT 返回0x96、0x90、0x01、0x36、0x60、0x03
我发送命令"SWSr"将角色更改为供电方、但它似乎保持在受电方模式。
最令人难以置信的是、VBUS 高达13V、就像移动设备作为充电器一样、因为 TPS 处于灌电流模式(但由于只有5V 或20V 的 PDO、开关无法关闭)。
例如、如果我检测到任何能够提供20V 电压的电源、我可能必须将 TPS 设置为拉电流偏好模式并将其切换到灌电流模式
因此,我有一些疑问,以理解什么追加.
"RX_SOURCE_CAPS"是否是所连接器件的源容量?
如果愿意、为什么在 PDO 为5V 时器件提供13V 电压?
欢迎提供任何帮助
蒂埃里