This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HVEVAL:适用于机器视觉应用的快速 LED 驱动器

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409EVAL, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347898/lm3409hveval-fast-led-driver-for-machine-vision-applications

器件型号:LM3409HVEVAL
主题中讨论的其他器件:LM3409EVALLM3409

早上好!

我希望为机器视觉应用打造快速 LED 驱动器、想知道您能否帮助指定合适的驱动器并检查我的当前设置。

我们的要求如下:

大于输入电压:最大15V - 30V

> VOUT: VF = 12V - 14V 最大值

> ILED:必须在最大值0 - 1A 之间摆动、并具有最小的纹波(理想情况下、LED 纹波~1%的上升和稳定时间介于1 - 2us 之间会很好、但可能无法实现)

>最大 LED 开关速度:我们希望 LED 打开10us ,然后关闭10-20us。 (Ton = 10us、toff = 10-20us、trise/fall = 1 - 2us)

>控制方式:理想的模拟调光(虽然不像 PWM 那样快,但 LED 输出电流在使用模拟调光时往往更加稳定,而不是 PWM )

我们一直在测试 LM3409EVAL 以尝试实现这种响应、但是、我们注意到、如果我们使用 PWM 时尝试超过20kHz LED 开关频率、LED 电流纹波会显著增加。 模拟调光在较低的开关频率下明显更差。

提前感谢您的帮助。

此致、

康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Connor,  

    恐怕 LM3409不能同时满足要求。 实际上、使用 降压转换器似乎很难满足要求、因为  LED 纹波~1% 需要较大的电感或电容、 这限制了另一侧的上升和稳定时间。  

    您可以使用并联 FET 调光、 在输出电容较小或无输出电容的情况下实现1 - 2us 之间的上升和稳定时间、或者您可以具有更大的输出电容、以降低 LED 纹波电流。 虽然您很难同时做到这两者。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    您是否会针对 我们的问题推荐替代解决方案? 我们已经考虑使用高度补偿的分立式电流源驱动器、但这种驱动器本身存在问题、并且需要大量元件。

    或者、 对于 LM3409 (或您现有的相似器件)、哪一个属于"最佳情况"? 例如、如果我们移除输出电容器并使用并联 FET 拓扑来实现5us 设定时间、我们可以预期得到多高水平的纹波电流? 5%? 10%?

    此致、

    康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Connor、  

    对于 LM3409、您可以使用以下公式来计算纹波电流。  

    因此、如果您选择较低的 ROFF/Coff 和/或较大的电感、则可以实现5%~ 10%的纹波。  

    两个问题:

    1.对于 LM3409、它是恒定关闭时间器件、因此、频率差异很大。 例如、频率@ Vin=30V 远高于频率@ Vin =15V、其中 Vo=12~14V。 在 Vin 高电平时需要考虑热效应;  

    2.最小的电感电流纹波要求以确保精确的 ILED 调节。 有关详细信息、请参阅8.3.4电感器电流纹波。 如果你不关心它,那么它是可以的;  

    您还可以查看 TPS92642、它是固定频率器件、带有 int。 电阻器。