This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:可编程/可调上升时间

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347137/tps2490-programmable-adjustable-rise-time

器件型号:TPS2490

您好!

我的客户对 TPS2490感兴趣、但想找到一种可以调整上升时间的方法。  是否可以添加电路来实现此目的?

或者、是否有像 TPS2490这样具有可编程上升时间的器件?

此致、
布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您在谈论什么上升时间、启动时间吗? 请在此处分享电压和电流要求。 我们将了解在此是否推荐使用任何其他器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    启动时间。  48V/22A

    他们希望上升时间可编程、而不仅仅是由无源器件固定。

    此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您是否意味着启动时间需要 PMBus 可编程?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    可通过 PMBus 或一些其他数字接口进行编程。

    此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们没有任何具有上述要求的现有器件。 但是、我们有一个器件正在开发中。 样片将于2024年7月发布、RTM 将于2015年第1季度发布。 如果客户对时间安排不满意、请告知。 我将分享详细信息。