This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92638-Q1:TPS92638-Q1

Guru**** 1457310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341948/tps92638-q1-tps92638-q1

器件型号:TPS92638-Q1

我们如何连接未使用的 IOUT 引脚、假设我只有6个通道 LED、我应该如何结束 LED 驱动器中其余的两个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruchi:

    PWM1控制 OUT1/2、PWM2控制 OUT3/4。 PWM3控制 OUT5/6、PWM4控制 OUT7/8。

    例如、如果 OUT7/8被设计为未使用的引脚、请将 PWM4下拉至 GND、并使 OUT7/8保持悬空。

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailee,感谢您的回答。

    如果我们将其保持浮动、不会导致开路负载检测;如果 OUT7/8通过100K 电阻接地、这是正确的实现方式吗?

    PS:我使用这款没有 MCU 的 LED 驱动器、请参考下图、引脚 out7/8不使用、同时我通过电阻器将其接地。 如果我在实现时做错了什么、请告诉我正确的实现。

    同样、如果我们将 MCU 用于 LED 驱动器、并想控制一个输出、我们该怎么做、因为1pwm 是控制两个输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruchi:

    如您所见、当通道打开时、该器件会检测开路负载故障或短路故障、如果将 PWM4连接到 GND、这意味着 OUT7/8不会进行此故障检测。

    但如果要控制一个输出、则不使用另一个输出。 建议在 OUT 引脚和 GND 之间添加一个电阻器、就像您展示的图片一样。

    Br、

    海利。