This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:异常运行模式

Guru**** 2814295 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338131/tps3823-abnormal-operation-mode

器件型号:TPS3823

大家好、

我的客户发现我们的 TPS3823工作异常:

WDI 和 RESET 引脚均为低电压电平。

MR 是高电压电平。

结果就是芯片输出异常、影响了电路板信号的正常功能。

附加了相关原理图和波形。

您能否帮助我们进行审查、并就可能导致这种现象的根本原因提供任何建议?

e2e.ti.com/.../Waveform-Signal.7z

e2e.ti.com/.../Schematic.7z

感谢您投入宝贵的时间与精力。

最棒的酒店

马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    他们能否还提供 Vdd 的示波器快照以及重置和 MR 此外、他们所使用的器件的完整器件型号是多少? 我怀疑器件 VDD 检测到电压低于器件阈值。 另一个可能的问题是 GPIO 灌入了过多电流、从而阻止 RESET 引脚变为高电平。 可以通过更换 R553的10k Ω 来测试。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    首先、完整的器件型号是 TPS3823-33DBVR。

    其次、附加了更新后的波形。 (具有 RESET 和 MR 的 VDD)。 更新的电阻值(10kOhm)进行测量。

    e2e.ti.com/.../The-related-signal.7z

    感谢您投入宝贵的时间与精力。

    此致、

    马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    从图像来看、R553=10k 确实可以提供帮助。 根据 GPIO 灌入的电流量、R553值可增加。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    我们已将 R553增加到47k、复位引脚的输出增加到980mV、并且我们继续将复位引脚增加到2M Ω、复位仍然是920mV。

    然后我们尝试删除 R553、复位引脚的输出仍然是880mV。

    我们认为 R553无法帮助,你有任何其他解决方案吗?

    感谢您投入宝贵的时间与精力。

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您是否有可能将 A11 GPIO 配置为高阻抗输入、以帮助减少该引脚所灌的电流。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    我们删除了 R553、复位引脚仍输出880mV。

    因此、它不再与 A11 GPIO 相关。 它与我们的芯片本身有关。

    您是否有任何其他解决方案?

    感谢您投入宝贵的时间与精力。

    此致、

    马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    此时器件可能已损坏、但另一个可能导致问题的因素是 R2160。 TPS3823不需要上拉电阻器、因为它是推挽式器件。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    我们认为、对于 TPS3823-33、RESET 引脚的驱动能力可能不够。

    因为这个应用中复位的端点是以太网 PHY 和开关芯片、它们的复位上升/下降时间非常短。 所以、我认为电流驱动能力非常重要。 竞争对手的驱动能力是20mA。

    您可以帮助建议使用一个 P2P 替代器件来替代 TPS3823-33吗? 其复位驱动能力更强。 例如 mA 电平。

    此致、

    马特.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    遗憾的是、我们没有 TPS3823的 P2P 替代产品。

    杰西